DOCA0189ES–05

Identificación mediante soporte de marcado con pinza

Hay un soporte de marcado con pinza en la parte delantera de cada contactor y relé de sobrecarga. Las dimensiones del soporte de marcado son de 8 x 18 mm (0,31 x 0,70 in).
NOTA: Puede solicitar un soporte de marcado de repuesto con la referencia comercial LA7D903 (kit de 100 soportes de marcado).

Siga este procedimiento para identificar un equipo con un soporte de marcado.

  1. Suelte y extraiga el soporte de marcado del contactor o el relé de sobrecarga.
  2. Escriba el código de identificación del contactor o el relé de sobrecarga en el soporte de marcado.
  3. Vuelva a fijar el soporte de marcado en el contactor o el relé de sobrecarga.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?