DOCA0189ES–05

Conexión mediante barras o lengüetas

  1. Coloque la barra o lengüeta del circuito de alimentación en las extensiones de terminales.

  2. Conecte las extensiones de terminales al circuito de alimentación mediante los tornillos suministrados con las extensiones de terminales.

  3. Apriete los tornillos al par correspondiente. Se utilizan los mismos pares que para conectar las extensiones de terminales al contactor.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?