DOCA0189ES–05

Esquema eléctrico de alimentación

AVISO
CORRIENTE TRANSITORIA ALTA
Siga el esquema eléctrico y la secuencia de fases.
El incumplimiento de estas normas puede generar una corriente transitoria elevada si se cambia de conexión estrella a triángulo.

Arrancador estrella-triángulo con disyuntor y contactores magnetotérmicos

Arrancador estrella-triángulo con disyuntor magnético, relé de sobrecarga y contactores

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?