DOCA0189ES–05

Par de contactores de conmutación

Descripción de la aplicación de conmutación

El par de contactores de conmutación garantiza el funcionamiento continuo de la instalación y la gestión de la energía. Cambia entre:

  • Una fuente de alimentación M (principal), que suele suministrar a la instalación.

  • Una fuente de alimentación S (en espera), que puede ser una línea entrante desde una red adicional o un conjunto generador.

Las fuentes de alimentación son trifásicas o trifásicas + neutras.

Los dos contactores se deben bloquear de forma mecánica y eléctrica para evitar la puesta en paralelo de ambas fuentes.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?