DOCA0189ES–05

Sincronización del módulo de diagnóstico para desgaste remoto

El módulo de diagnóstico para desgaste remoto emite un aviso remoto del diagnóstico para desgaste en los contactos. Es una opción que solo está disponible en los contactores avanzados.

El estado del diagnóstico para desgaste remoto no coincidirá con el estado de la función de diagnóstico para desgaste en los contactos del módulo de control si:

  • El módulo de control detecta que los contactos están desgastados, pero el módulo de diagnóstico para desgaste remoto muestra el estado normal.

  • El módulo de control no detecta que los contactos están desgastados, pero el módulo de diagnóstico para desgaste remoto muestra el estado de alarma.

En ambos casos, el estado del módulo de diagnóstico para desgaste remoto es incorrecto. Para indicarlo, el LED de diagnóstico parpadea cuatro veces de forma regular. Consulte Solución de problemas.

Comentarios
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.