DOCA0189ES–05

Accesorios para conexiones de alimentación

Los contactores se pueden conectar con los accesorios para conexiones de alimentación siguientes:

  • Extensiones de terminales rectas

  • Extensiones de terminales con borde

  • Extensiones de terminales laterales L 3P

  • Extensiones de terminales grandes L 3P

  • Extensiones de terminales traseras 3P

  • Espaciadores

  • Espaciadores grandes

  • Extensiones de terminales flexibles

  • Adaptadores de terminales para conector de caja

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?