DOCA0189ES–05

Instalación del separador de fases con barras de acoplamiento

  1. Compruebe la dirección que se indica en el separador de fases para cortarlo conforme a la capacidad del contactor.
  2. Corte la parte adicional del separador de fases.
  3. Inserte el separador de fases en los terminales de potencia del contactor conforme a la dirección indicada.
  4. Empuje el separador de fases hacia dentro para bloquearlo automáticamente hasta escuchar un clic.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?