Conexión con conectores de caja
Los conectores de caja se pueden utilizar para conectar contactores y relés de sobrecarga equipados con las extensiones de terminales siguientes:
-
extensiones de terminales rectas
-
espaciadores
-
adaptadores de terminales para conectores de caja
En la tabla siguiente se proporciona la lista de conectores de caja que se utilizan con los contactores y relés de sobrecarga:
|
Contactor |
Relé de sobrecarga |
Extensión de terminal |
Conector de caja |
|---|---|---|---|
|
LC1G115-225 |
LR9G115-225 |
Extensiones de terminales rectas LA9G●601 |
AL250●●● |
|
DZ2FG●●● |
|||
|
Separadores LA9G●611 |
AL250●●● |
||
|
DZ2FG●●● |
|||
|
DZ2FH●●● |
|||
|
Adaptadores de terminales para conectores de caja LA9G●711 |
AL400●●● |
||
|
DZ2FH●●● |
|||
|
DZ2FJ●●● |
|||
|
LC1G265-500 |
LR9G500 |
Separadores LA9G●612 |
AL400●●● |
|
AL600LS52K● |
|||
|
DZ2FJ●●● |
|||
|
DZ2FK●●● |
|||
|
Adaptadores de terminales para conectores de caja LA9G●712 |
AL400●●● |
||
|
AL600LS52K● |
|||
|
DZ2FJ●●● |
|||
|
DZ2FK●●● |
|||
|
LC1G630-800 |
LR9G630 |
Adaptadores de terminales para conectores de caja LA9G●714 |
AL600●●● |
|
DZ2FK●●● |
|||
|
DZ2FL●●● |
|||
|
Tipo S |