DOCA0189ES–05

Restablecimiento del disparo

El estado de disparo del relé de sobrecarga se ha bloqueado y debe restablecerse. La acción de restablecimiento libera el indicador de disparo y los contactos auxiliares:

  • El contacto NC 95/96 cambia de abierto a cerrado.

  • El contacto NO 97/98 cambia de cerrado a abierto.

Una vez activado, el relé de sobrecarga se puede restablecer de forma manual. El disparo solo se puede restablecer automáticamente debido a la protección frente a sobrecargas térmicas. Para obtener más información, consulte Protección frente a sobrecargas térmicas.

Para restablecer el relé de sobrecarga de forma manual:

  • Presione mecánicamente el botón Reset en el relé de sobrecarga :

    • En la parte delantera

    • Con el cable flexible LAD7305

  • O envíe una solicitud de restablecimiento eléctrico de forma remota con el accesorio de restablecimiento eléctrico de forma remota LAD703●.

NOTA: Una solicitud de disparo tiene prioridad sobre una acción de restablecimiento.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?