DOCA0189ES–05

Extracción del módulo de control

El módulo de control se puede reemplazar sin desconectar la alimentación.

Antes de reemplazar el módulo de control en un contactor:

  • Extraiga la placa en el lateral del módulo de control si es necesario.

  • Retire todos los módulos de contactos auxiliares.

  • En el módulo de control avanzado, anote la posición del interruptor PLC Input.

Siga este procedimiento para extraer el módulo de control:

  1. Desatornille los bloques de los terminales de control.

  2. Extraiga los bloques de los terminales de control.

  3. Abra la cubierta abatible debajo del módulo de control.

  4. Apriete los tornillos que fijan el módulo de control en el contactor con un destornillador.

  5. Gire los tornillos 90 º hacia la izquierda para desbloquear el módulo de control.

  6. Extraiga el módulo de control del contactor.

  7. Recicle el módulo de control.

    NOTA: Limpie las partes accesibles del contactor y compruebe el estado general.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?