DOCA0189ES–05

Sin módulo de diagnóstico para desgaste remoto

Para restablecer la indicación de diagnóstico para desgaste después de reemplazar los módulos de conmutación en contactores sin el módulo de diagnóstico para desgaste remoto:
  1. Abra la cubierta del interruptor Reset.

  2. Cambie la posición del interruptor Reset del contactor (de A a B o de B a A).

Tras restablecer y suministrar alimentación a A1-A2, el contactor activa la secuencia de restablecimiento durante 10 segundos. El LED de diagnóstico parpadea y el contactor permanece abierto hasta que transcurre este tiempo.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?