DOCA0189ES–05

Instalación del separador de fases en los contactores

  1. Compruebe la dirección que aparece en el separador de fases según el calibre del contactor para insertarlo en los terminales de alimentación del contactor.
  2. Inserte el separador de fases en los terminales de potencia del contactor conforme a la dirección indicada.
  3. Empuje el separador de fases hacia dentro para bloquearlo automáticamente hasta escuchar un clic.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?