DOCA0189ES–05

Temporizador para controlar los contactores

En la conexión estrella-triángulo se puede utilizar el temporizador RE17RMMWS (TMR) para controlar el contactor hasta 250 V.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?