DOCA0189ES–05

Instalación de los accesorios para conexiones de alimentación

En esta sección se describe el procedimiento de instalación de las extensiones de terminales rectas en los terminales de alimentación. El procedimiento de instalación es el mismo para el resto de accesorios para conexiones de alimentación.
  1. Coloque la extensión de terminal en los terminales de alimentación.
  2. Inserte el tornillo y la arandela a través del orificio situado en la parte superior de las extensiones de terminales.
  3. Apriete los tornillos al par correspondiente.
    Contactor

    Tipo de tornillo

    Par

    LC1G115-225

    Llave Allen

    18±1,8 N•m (159±15,9 lb-in)

    LC1G265-500

    Hexágono interior

    35±3,5 N•m (310±31 lb-in)

    LC1G630-800

    Hexágono interior

    58±5,8 N•m (513±51,3 lb-in)

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?