Protección frente a desequilibrios de fase
Descripción general
La protección frente a desequilibrios de fase se utiliza para proteger los motores asíncronos contra los desequilibrios de fase actuales conforme a las normas IEC 60947-4-1 y UL 60947-4-1.
La protección frente a desequilibrios de fase se puede usar para proteger motores asíncronos IE1, IE2, IE3 e IE4 trifásicos.
Los desequilibrios de fase causan el sobrecalentamiento del motor. Esto puede ocurrir en caso de:
-
Líneas de suministro principales muy largas
-
Contactos defectuosos en el interruptor de entrada
-
Redes desequilibradas
Funcionamiento
El relé de sobrecarga calcula la relación de la corriente de desequilibrio en cada fase como se muestra a continuación:
- Ii1 = (| I1 - Iavg | x 100)/Iavg
- Ii2 = (| I2 - Iavg | x 100)/Iavg
- Ii3 = (| I3 - Iavg | x 100)/Iavg
Iavg = (I1 + I2 + I3) / 3 e I1, I2 ,I3 son los valores actuales en las fases L1, L2 y L3.
La relación de desequilibrio de red limb es la relación máxima de corriente de desequilibrio calculada: Iimb = máx. (Ii1, Ii2, Ii3).
Cuando la relación de desequilibrio limb excede el 40 %, el relé de sobrecarga activará un disparo en 5 +/- 1 s.
Ajustes
La tabla siguiente muestra la posición del interruptor giratorio que se utiliza para activar o desactivar la protección frente a desequilibrios de fase.
Restablecimiento manual
La protección frente a desequilibrios de fase solo se puede restablecer de forma manual. Para obtener más información, consulte Restablecimiento del disparo.