DOCA0189ES–05

Funciones de diagnóstico

Diagnóstico para desgaste en los contactos

El desgaste en los contactos aumenta cada vez que el contactor rompe la corriente del circuito de alimentación.

El algoritmo de desgaste en los contactos que genera el módulo de control calcula la vida útil restante de los contactos. Cuando esta última es inferior al 15 %, se indica:

  • A nivel local mediante el LED de diagnóstico en la parte delantera del contactor.

  • De forma remota mediante el módulo de diagnóstico para desgaste remoto opcional (solo en contactores avanzados).

Con esta indicación de diagnóstico, se puede planificar el mantenimiento preventivo para reemplazar el conjunto de módulos de conmutación y evitar fallos.

Para reemplazar los módulos de conmutación y restablecer el diagnóstico para desgaste en los contactos, consulte Reemplazo del módulo de conmutación.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?