DOCA0189ES–05

Descripción general

Los Relés de sobrecarga electrónica Protect-Giga TeSys son relés de sobrecarga térmica electrónicos autoalimentados con memoria térmica. Están diseñados para proteger los motores asíncronos trifásicos o monofásicos de 50/60 Hz.

Los relés de sobrecarga TeSys Giga se pueden montar directamente en contactores TeSys Giga del mismo tamaño o de manera independiente.

Los relés de sobrecarga ofrecen estas funciones de protección según la corriente:

  • Protección frente a sobrecargas térmicas

  • Protección de defecto a tierra

  • Protección frente a desequilibrios de fase

  • Protección frente a pérdidas de fase

Los relés de sobrecarga no son compatibles con la protección del motor de CC.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?