DOCA0189ES–05

Extensiones de terminales flexibles

Se pueden utilizar barras de conexión flexibles para conectar contactores TeSys Giga avanzados o estándar a interruptores automáticos con carcasa moldeada que estén montados en un plano y una orientación equivalentes.

En la tabla siguiente se proporciona la lista de extensiones de terminales flexibles que se usan para conectar contactores avanzados o estándar a interruptores automáticos con carcasa moldeada:

Contactor

Interruptor automático con carcasa moldeada

Número de polos

Extensiones de terminales flexibles

LC1G115-225

TeSys Power - Bastidor de protección Giga Motor 5

3P

LA9G3111

ComPacT NSX100-250

Bastidor PowerPacT H/J

ComPacT NSX100-250

4P

LA9G4111

LC1G265-500

TeSys Power - Bastidor de protección Giga Motor 6

3P

LA9G3112

ComPacT NSX400-630

Bastidor PowerPacT L

ComPacT NSX400-630

4P

LA9G4112

LC1G630-800

ComPacT NS630b-1600

3P

LA9G3113

Bastidor PowerPacT P

ComPacT NS630b-1600

4P

LA9G4113

NOTA: Para simplificar el montaje, descargue las plantillas de perforación JYT1902701 en el sitio web www.se.com.
Comentarios
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.