DOCA0189ES–05

Con módulo de diagnóstico para desgaste remoto

En los contactores avanzados con módulo de diagnóstico para desgaste remoto opcional, la indicación de diagnóstico para desgaste se debe restablecer en dicho módulo.

Tras detectar el desgaste, el botón Reset del módulo de diagnóstico para desgaste remoto se sitúa a la derecha.

Para restablecer la indicación de diagnóstico para desgaste después de reemplazar los módulos de conmutación, mueva el botón Reset a la izquierda.

Tras restablecer y suministrar alimentación a A1-A2, el contactor activa la secuencia de restablecimiento durante 10 segundos. El LED de diagnóstico parpadea y el contactor permanece abierto hasta que transcurre este tiempo.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?