DOCA0189ES–05

Descripción general

Los Contactores TeSys Control-Giga son contactores de alta potencia (hasta 800 A CA -3 o 1050 A CA -1) para aplicaciones de motor y aplicaciones de carga de CA/CC. Se pueden usar hasta 1000 V CA y 460 V CC de tensión de alimentación.

Se suministran con tres o cuatro polos principales que tienen una anchura y un paso idénticos a los del interruptor automático de Schneider Electric asociado.

Es posible adquirirlos para CA o CC y cuentan con supresores de sobretensión integrados. Se pueden usar con una banda de tensión de control amplia. Si se suministran para la tensión de control de CC, no es necesario respetar la polaridad.

Integran funciones de diagnóstico, como el diagnóstico para desgaste de los contactos o el diagnóstico de tensión de control. Se suministran con un módulo de contacto auxiliar de dos contactos auxiliares (1 NO + 1 NC) y terminales de entrada . El contacto auxiliar NC indica el estado de los polos principales, mientras que el contacto auxiliar NO se conecta mecánicamente al contacto auxiliar NC.

Hay dos versiones de contactores:

  • Contactores TeSys Giga versión avanzada
  • Contactores TeSys Giga versión estándar
    • Contactor estándar para aplicaciones generales

    • Contactor estándar para aplicaciones ferroviarias

Contactores TeSys Giga versión avanzada

El diseño mecánico específico del contactor avanzado permite el mantenimiento del contactor sin eliminar las conexiones del circuito de alimentación.

En los contactores avanzados, el módulo de control avanzado controla el contactor con terminales A1-A2 o terminales de entrada del PLC X1-X2-X3. Los terminales X1-X2-X3 controlan directamente el contactor mediante una salida rígida de PLC de alta densidad sin un relé de interposición.

Se pueden usar con rangos de tensión de control de 24-48, 48-130, o 200-500 V CA/V CC. Los terminales de control se pueden desmontar y utilizan tecnología de entrada. El módulo de control avanzado es compatible con el módulo de diagnóstico para desgaste remoto opcional.

Contactores TeSys Giga versión estándar para aplicaciones generales

En los contactores estándar, el módulo de control estándar controla el contactor con terminales A1-A2. Se pueden usar con rangos de tensión de control de 48-130 o 100-250 V CA/V CC. Los terminales A1-A2 se pueden extraer y utilizan tecnología de entrada.

Contactores TeSys Giga versión estándar para aplicaciones ferroviarias S207

Los contactores estándar con referencias comerciales que terminan en S207N están diseñados para aplicaciones ferroviarias.

El módulo de control estándar controla el contactor mediante los terminales A1-A2. Solo se pueden usar con un rango de tensión de control de 48-130 V CA/V CC. Los terminales A1-A2 se pueden extraer y utilizan tecnología de entrada.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?