Montaje de Contactores LC1G115-225 en la placa
Siga este procedimiento para montar los contactores LC1G115-225 en la placa.
-
Perfore cuatro orificios en la placa. Diámetro del orificio: 4,5 a 6 mm (0,17 a 0,23 in).
-
Inserte diagonalmente los dos tornillos cortos (A) en la placa y apriételos con un destornillador PH2 al par correspondiente.
-
Coloque el contactor sobre las cabezas cortas de los tornillos.
-
Inserte diagonalmente los dos tornillos largos (B) a través del contactor y apriételos al par correspondiente.
|
Contactor |
Número de polos |
G |
J |
Tornillos |
|---|---|---|---|---|
|
LC1G115-225 |
3P |
35 mm (1,38 in) |
166 mm (6,53 in) |
M5 |
|
4P |
70 mm (2,75 in) |
166 mm (6,53 in) |
M5 |