DOCA0189ES–05

Aplicación de motor monofásico

Descripción general

Los contactores y relés de sobrecarga TeSys Giga se pueden utilizar para controlar y proteger motores monofásicos asíncronos.

El relé de sobrecarga TeSys Giga protege el motor monofásico frente a las sobrecargas térmicas. La protección frente a sobrecargas térmicas se debe configurar según la aplicación (consulte Protección frente a sobrecargas térmicas).

Para evitar disparos imprevistos, es necesario desactivar la protección frente a desequilibrios de fase (consulte Protección frente a desequilibrios de fase) y la protección de defecto a tierra (consulte Protección de defecto a tierra).

Esquema eléctrico

El motor monofásico debe conectarse tal y como se indica en los esquemas eléctricos siguientes.

Conexión al relé de sobrecarga y el contactor montado

Conexión al relé de sobrecarga autónomo

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?