DOCA0189ES–05

Procedimiento de instalación

Siga este procedimiento para instalar un contactor en la base de actualización.
  1. Extraiga los cuatro tornillos de montaje de los orificios de fijación del contactor TeSys F.
  2. Extraiga el contactor TeSys F.
  3. Coloque la base de actualización en los orificios de fijación del contactor TeSys F. Use los orificios en la base de actualización correspondiente al contactor TeSys F para el reemplazo, tal y como se indica en Montaje del Contactor en una base de actualización.
  4. Inserte y apriete los cuatro tornillos de montaje con el destornillador PZ2 al par correspondiente.

    NOTA: Use los tornillos del contactor TeSys F para instalar la base de actualización.

  5. Inserte y apriete diagonalmente los dos tornillos cortos (A) en la mitad de la base de actualización.
  6. Coloque el contactor en las cabezas cortas de los tornillos.
  7. Inserte y apriete los tornillos largos (B) con el destornillador PZ2 al par correspondiente.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?