DOCA0189ES–05

Código QR

Cuando se escanea el código QR en la parte delantera de un dispositivo Serie TeSys Giga con un smartphone que tiene un lector de códigos QR y está conectado a Internet, se muestra la Página de inicio de Go2SE . En la página de inicio se muestra información acerca del dispositivo, así como una lista de menús.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?