Montaje de los Contactores LC1G630-800 en la placa
-
Perfore 4 orificios en la placa. Diámetro máximo del orificio: 9 mm (0,35 in).
-
Inserte diagonalmente los dos tornillos cortos (A) en la placa. La distancia entre el panel y la superficie plana de la cabeza del tornillo deberá ser de entre 16 y 24 mm (0,62 y 0,94 in).
-
Coloque el contactor sobre las cabezas cortas de los tornillos.
-
Apriete los dos tornillos cortos (A) con el destornillador PH3 al par correspondiente.
-
Inserte diagonalmente los dos tornillos largos (B) a través del contactor y apriételos al par correspondiente.
Contactor |
Número de polos |
G |
J |
Tornillos |
---|---|---|---|---|
LC1G630-800 |
3P |
70 mm (2,75 in) |
242 mm (9,52 in) |
M8 |
4P |
140 mm (5,50 in) |
242 mm (9,52 in) |
M8 |