DOCA0189ES–05

Reemplazo del módulo de control

  1. Extraiga el nuevo módulos de control de la caja para reemplazarlo.
  2. Introduzca el módulo de control en el contactor.
  3. Apriete los tornillos que fijan el módulo de control en el contactor con un destornillador.
  4. Gire los tornillos 90 º hacia la derecha para bloquear el módulo de control.
  5. Vuelva a colocar la cubierta abatible en el módulo de control.
  6. Vuelva a colocar los bloques de los terminales de control.
  7. Apriete los bloques de los terminales de control al par correspondiente.
  8. Vuelva a colocar los módulos de contactos auxiliares.
  9. En el módulo de control avanzado, coloque el interruptor PLC Input en la misma posición que en el módulo de control extraído.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?