DOCA0189ES–05

Principio de codificación

La referencia comercial de los contactores TeSys Giga se codifica con funciones importantes para explicar el tipo de contactor, las clasificaciones de corriente a 440 V CA para la categoría de uso CA-3, la tensión de control y el número de polos.

Contactores para aplicaciones generales

NOTA: La opción de tensión de control BEE está disponible en contactores avanzados LC1G115-500.

Contactores para aplicaciones ferroviarias

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?