DOCA0189ES–05

Instalación de una protección terminal con barras, lengüetas o extensiones de terminales

  1. Instale la cubierta trasera de la protección terminal en el contactor para bloquearlo automáticamente hasta escuchar un clic.
  2. Coloque e inserte las barras a través de la cubierta trasera de la protección terminal.
  3. Coloque e inserte las lengüetas en los terminales de alimentación del contactor.
  4. Inserte y apriete los tornillos al par correspondiente.
    Contactor

    Tipo de tornillo

    Par

    LC1G115-225

    Llave Allen

    18±1,8 N•m (159±15,9 lb-in)

    LC1G265-500

    Hexágono interior

    35±3,5 N•m (310±31 lb-in)

    LC1G630-800

    Hexágono interior

    58±5,8 N•m (513±51,3 lb-in)

  5. Instale la cubierta delantera de la protección terminal.
  6. Inserte y apriete los tornillos al par correspondiente para bloquear la cubierta delantera.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?