Precauciones
Lea detenidamente las precauciones siguientes antes de realizar los procedimientos de esta guía.
PELIGRO |
|---|
|
RIESGO DE DESCARGA ELÉCTRICA, EXPLOSIÓN
O ARCO ELÉCTRICO
Si no se siguen estas instrucciones, se producirán lesiones graves o la muerte.
|
Advertencia en la ley conocida como «Propuesta 65» del estado de California
ADVERTENCIA: Este producto puede exponerle a elementos
químicos como el estireno, que el estado de California reconoce
como una causa de cáncer, y el bisfenol A, que el estado
de California reconoce como una causa de defectos congénitos
y otros daños reproductivos. Para obtener más información,
visite www.P65Warnings.ca.gov
.
Uso previsto
Los productos descritos en esta guía son interruptores de baja tensión que se deben usar en aplicaciones industriales o comerciales.
El producto solo se puede utilizar si se cumplen todas las normativas y directivas de seguridad, los requisitos especificados y los datos técnicos.
Antes de usar el producto, debe realizar un análisis de peligros y una evaluación de riesgos de la aplicación planificada. Según los resultados, se implementarán las medidas de seguridad correspondientes.
Dado que el producto se utiliza como componente de una máquina o un proceso, debe proteger al personal mediante el diseño general del sistema.
Solo debe poner en marcha el producto con los cables y accesorios especificados. Utilice únicamente accesorios y piezas de repuesto originales. Cualquier uso distinto del permitido explícitamente está prohibido y puede ocasionar riesgos imprevistos.
PELIGRO