DOCA0189ES–05

Solución de problemas

Instalación

Descripción del problema

Causas posibles

Solución

Dificultad para instalar el contactor en una placa.

La dimensión de perforación es incorrecta o no se utilizan el colgador del pasador de funcionamiento ni los tornillos.

Siga las instrucciones de instalación del contactor (Montaje del contactor TeSys Giga en la placa).

Dificultad para instalar el relé de sobrecarga en una placa.

La dimensión de perforación es incorrecta.

Siga las instrucciones de instalación del relé de sobrecarga (Montaje del relé de sobrecarga electrónica TeSys Giga en la placa).

Dificultad para instalar módulos de contacto auxiliares en el contactor.

No se pueden colocar correctamente el pasador de accionamiento ni las funciones de localización.

Siga las instrucciones de instalación del módulo de contacto auxiliar (Instalación de los módulos de contacto auxiliares).

Funcionamiento

Descripción del problema

Causas posibles

Solución

El contactor no se cierra y el LED de diagnóstico del módulo de control parpadea 2 veces de manera regular.

La tensión de control es inferior al 80 % de Ucmin.

Compruebe la tensión de control.

El contactor avanzado no se cierra.

El estado del interruptor PLC Input no coincide con el esquema eléctrico de control.

Compruebe el estado del interruptor PLC Input y el esquema eléctrico de control.

El contactor no se cierra.

Hay un error en el cableado del circuito de control.

Compruebe el esquema eléctrico de control (Modo de control).

El circuito magnético no se cierra debido a un problema mecánico o la presencia de polvo.

Extraiga el módulo de control Reemplazo del módulo de control y limpie las partes accesibles con un paño seco.

Si el problema persiste, póngase en contacto con el representante de servicio local de Schneider Electric.

Los polos no se cierran debido a un problema mecánico.

Extraiga los módulos de conmutación Reemplazo del módulo de conmutación y limpie las partes accesibles con un paño seco. Pruebe de forma manual los módulos de conmutación para detectar posibles puntos de bloqueo.

Si el problema persiste, reemplace los módulos de conmutación Reemplazo del módulo de conmutación.

El relé de sobrecarga se ha disparado de forma imprevista.

Hay un error en los ajustes de protección.

Compruebe los ajustes de protección (Funciones de protección actuales).

El relé de sobrecarga presenta un nivel de vibración excesivo.

Compruebe el entorno de vibración.

Hay un campo magnético muy grande en el entorno del relé de sobrecarga.

Añada un protector magnético externo alrededor del relé de sobrecarga.

El relé de sobrecarga no se puede restablecer de forma manual.

El botón Reset no se ha presionado correctamente.

Vuelva a presionar el botón Reset.

Módulos de conmutación del contactor

Descripción del problema

Causas posibles

Solución

No se pueden extraer los módulos de conmutación.

Quedan tornillos apretados.

Compruebe que no se hayan apretado todos los tornillos.

Cuesta reemplazar los módulos de conmutación.

Quite el cable, los módulos de contacto auxiliares y el tornillo del bastidor medio.

Siga las instrucciones para reemplazar el módulo de conmutación (Reemplazo del módulo de conmutación).

Módulo de control del contactor

Descripción del problema

Causas posibles

Solución

El LED de diagnóstico del módulo de control parpadea continuamente.

Se ha detectado un error de funcionamiento interno en el módulo de control.

Reemplace el módulo de control. Reemplazo del módulo de control

El LED de diagnóstico del módulo de control parpadea cuatro veces de manera regular.

El módulo de diagnóstico para desgaste remoto y la función de diagnóstico para desgaste en los contactos no están sincronizados

Cambie la posición del botón Reset en el módulo de diagnóstico para desgaste remoto.

Relé de sobrecarga

Descripción del problema

Causas posibles

Solución

El motor del relé de sobrecarga está encendido y parpadea.

Se ha detectado un error de funcionamiento interno en el relé de sobrecarga.

Sustituya el relé de sobrecarga.

El motor recibe alimentación, pero el indicador LED de encendido del motor del relé de sobrecarga está apagado.

El indicador LED está fuera de servicio.

Sustituya el relé de sobrecarga.

Comentarios
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.