Instalación de los kits de conexión de inversión
Esta sección describe el procedimiento de instalación de los kits de conexión de inversión en los terminales de alimentación de los contactores.
-
Coloque las barras de acoplamiento al lado de los terminales de alimentación anteriores y posteriores de los contactores.
-
Coloque las barras para conectar la línea o el motor en los terminales de alimentación de uno de los contactores.
-
Introduzca los tornillos y las arandelas a través de las barras de acoplamiento y los terminales de alimentación.
-
Apriete los tornillos al par correspondiente.
| Contactor |
Herramienta |
Par |
Tornillos |
|---|---|---|---|
|
LC1G115-225 |
Llave Allen |
18 ± 1,8 N•m (159 ± 15,9 lb-in) |
M8 |
|
LC1G265-500 |
Hexágono interior |
35 ± 3,5 N•m (310 ± 31 lb-in) |
M10 |
|
LC1G630-800 |
Hexágono interior |
58 ± 5,8 N•m (513 ± 51,3 lb-in) |
M12 |