DOCA0189ES–05

Protección de defecto a tierra

Descripción general

La protección de defecto a tierra se utiliza para proteger los motores asíncronos contra defectos a tierra conforme a las normas IEC 60947-4-1 y UL 60947-4-1.

El tipo de protección es clase A conforme a la normativa UL 60947-4-1.

La protección de defecto a tierra se puede usar para proteger motores asíncronos IE1, IE2, IE3 e IE4 trifásicos.

El defecto a tierra ocurre cuando cae el aislamiento del circuito de carga debido a la vibración o humedad.

Ajustes

La tabla siguiente muestra la posición del interruptor giratorio que se utiliza para activar o desactivar la protección de defecto a tierra.

La protección de defecto a tierra está activada. Ig = 0,75 Ir.

La protección de defecto a tierra está desactivada.

Funcionamiento

El relé de sobrecarga calcula constantemente la corriente de tierra Ig. Cuando la corriente de tierra Ig supera el 10 %, el relé se dispara en 1 ± 20 % s.

Restablecimiento manual

La protección de defecto a tierra solo se puede restablecer de forma manual. Para obtener más información, consulte Restablecimiento del disparo.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?