DOCA0189ES–05

Ajuste Ir/FLA

El ajuste Ir/FLA corresponde a la corriente nominal del motor o amplificador de carga completa. Se puede ajustar con un interruptor giratorio de 56 posiciones.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?