DOCA0189ES–05

Instalación de los conectores de la caja

Los conectores de caja se pueden utilizar para conectar contactores y relés de sobrecarga equipados con las extensiones de terminales siguientes:

  • extensiones de terminales rectas

  • espaciadores

  • adaptadores de terminales para conectores de caja

  1. Coloque el conector de caja en la extensión de terminal.

  2. Pase el tornillo y la arandela por el conector de caja y el orificio situados en la parte superior de la extensión de terminal

  3. Apriete los tornillos al par correspondiente.

  4. Coloque el cable del circuito de alimentación en el conector de caja.

  5. Apriete los tornillos del conector de caja al par correspondiente.

Para obtener más información sobre la instalación y la conexión del conector de caja, consulte el manual de instrucciones que se suministra con los conectores de caja.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?