DOCA0189ES–05

Instalación de lengüetas

Siga este procedimiento para instalar las lengüetas en los terminales de alimentación del contactor o el relé de sobrecarga .
  1. Inserte la arandela y el tornillo a través del orificio de la lengüeta.
  2. Coloque las lengüetas en los terminales de alimentación del contactor o el relé de sobrecarga.
  3. Inserte y apriete los tornillos al par correspondiente.

    Contactor

    Relé de sobrecarga

    Tipo de tornillo

    Par

    LC1G115-225

    LR9G115-225

    Llave Allen

    18±1,8 N•m (159±15,9 lb-in)

    LC1G265-500

    LR9G500

    Hexágono interior

    35±3,5 N•m (310±31 lb-in)

    LC1G630-800

    LR9G630

    Hexágono interior

    58±5,8 N•m (513±51,3 lb-in)

    NOTA: También se pueden instalar dos lengüetas para las conexiones de alimentación.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?