DOCA0189ES–05

Instalación del separador de fases en relés de sobrecarga

  1. Compruebe la dirección que aparece en el separador de fases según la clasificación del contactor correspondiente a la clasificación del relé de sobrecarga para insertarlo en los terminales de alimentación del relé de sobrecarga.
  2. Inserte el separador de fases en los terminales de potencia del relé de sobrecarga conforme a la dirección indicada.
  3. Empuje el separador de fases hacia dentro para bloquearlo automáticamente hasta escuchar un clic.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?