Procedimiento de montaje
ATENCIÓN |
|---|
|
riesgo de caída
Utilice siempre los tornillos para fijar el relé
de sobrecarga al contactor.
Si no se siguen estas instrucciones, pueden producirse lesiones o daños en el equipo.
|
Siga este procedimiento para montar el relé de sobrecarga en el contactor :
-
En un contactor avanzado: retire la memoria de cable de los terminales de alimentación aguas abajo del contactor.
En un contactor estándar: con un destornillador, extraiga los 3 soportes de tuercas de los terminales de alimentación aguas abajo del contactor.
-
Empuje el adaptador de fases hacia fuera.
-
Retire el adaptador de fases del relé de sobrecarga .
-
Coloque el relé de sobrecarga debajo del contactor .
-
Empuje el relé de sobrecarga hacia dentro para bloquearlo automáticamente hasta escuchar un clic.
-
Coloque los tornillos en los terminales de alimentación del contactor y apriételos al par correspondiente.
| Contactor |
Relé de sobrecarga |
Herramienta |
Par |
Tornillos |
|---|---|---|---|---|
|
LC1G115-225 |
LR9G115-225 |
Llave Allen |
18 ± 1,8 N•m |
M8 |
|
LC1G265-500 |
LR9G500 |
Hexágono interior |
35 ± 3,5 N•m |
M10 |
|
LC1G630-800 |
LR9G630 |
Hexágono interior |
58 ± 5,8 N•m |
M12 |
ATENCIÓN