DOCA0189ES–05

Instalación de los módulos de contacto auxiliares

Compruebe que el control deslizante de los módulos de contacto auxiliares esté en el lado derecho antes de la instalación.
  1. Coloque el destornillador en el lateral de la cubierta de plástico.
  2. Empuje la cubierta hacia dentro para retirarla.
  3. Coloque los módulos de contacto auxiliares en los orificios de fijación del contactor.
  4. Empújelos para bloquearlos automáticamente hasta escuchar un clic.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?