DOCA0189ES–05

Cubierta de protección opcional IP20

La cubierta de protección IP20 es un elemento opcional que se utiliza para cubrir los terminales de alimentación principales entre el contactor y el relé de sobrecarga cuando se montan juntos.

La tabla siguiente muestra la compatibilidad de la cubierta de protección con los contactores y relés de sobrecarga:

Contactor

Relé de sobrecarga

Referencia de la cubierta IP20

LC1G115-225

LR9G115-225

LA9G3704

LC1G265-500

LR9G500

LA9G3705

LC1G630-800

LR9G630

LA9G3706

Comentarios
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.