DOCA0189ES–05

Funciones de protección actuales

El relé de sobrecarga ofrece cuatro funciones de protección según la corriente:

  • Protección frente a sobrecargas térmicas

  • Protección frente a pérdidas de fase

  • Protección frente a desequilibrios de fase

  • Protección de defecto a tierra

Funcionamiento

El estado de los contactos auxiliares del relé de sobrecarga cambia si una función de protección activa un disparo:

  • El estado del contacto NC 95/96 cambia de cerrado a abierto.

  • El estado del contacto NO 97/98 cambia de abierto a cerrado.

El disparo muestra el estado de bloqueo mediante el indicador de disparo en la parte delantera del relé de sobrecarga . Se requiere una acción de restablecimiento para aceptar la condición de disparo y liberar los contactos auxiliares.

Los contactos auxiliares del relé de sobrecarga se pueden utilizar de la manera siguiente:

  • El contacto NC se puede utilizar para apagar el contactor y, a continuación, detenerlo.

  • El contacto NO se puede utilizar para señalar de forma remota el estado del relé de sobrecarga .

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?