DOCA0189ES–05

Precauciones de cableado

Lea detenidamente las precauciones siguientes antes de cablear los dispositivos.

PELIGRO
RIESGO DE DESCARGA ELÉCTRICA, EXPLOSIÓN O ARCO ELÉCTRICO
  • Utilice el equipo de protección personal (PPE) adecuado y siga las recomendaciones para el trabajo seguro con dispositivos eléctricos. Consulte NFPA 70E, CSA Z462, NOM 029-STPS o las normas locales equivalentes.
  • La instalación y el mantenimiento de este equipo solo deberá realizarlos personal eléctrico cualificado.
  • Apague el equipo antes de trabajar con él.
  • Utilice solo la tensión especificada al utilizar este equipo y cualquier producto asociado.
  • Los circuitos de la líneas de suministro deben estar cableados y protegidos conforme a las normativas locales y nacionales.
  • Preste atención a los posibles riesgos e inspeccione cuidadosamente el área de trabajo para comprobar que no se hayan dejado herramientas ni objetos en el interior del equipo.
Si no se siguen estas instrucciones, se producirán lesiones graves o la muerte.

ADVERTENCIA
PELIGRO DE INCENDIO
  • Utilice solo el cableado de sección transversal que se especifica en el equipo. Respete los requisitos de cableado que se indican.
  • Apriete las conexiones al par especificado.
Si no se siguen estas instrucciones, pueden producirse lesiones graves, muerte o daños en el equipo.

ADVERTENCIA
FUNCIONAMIENTO IMPREVISTO DEL EQUIPO
Enrute el cableado de control de bajo nivel y el cableado eléctrico por separado.
Si no se siguen estas instrucciones, pueden producirse lesiones graves, muerte o daños en el equipo.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?