DOCA0189ES–05

Características técnicas de los Contactores

Los contactores están aislados eléctricamente entre el circuito electrónico interno y los canales de entrada/salida. Estos límites se describen según las características ambientales, de los polos y del módulo de control que se muestran a continuación. Este equipo cumple los requisitos CE, tal como se indica en las tablas.

Comentarios
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.