Descripción del hardware
|
Etiqueta |
Descripción |
|---|---|
|
A |
Conexiones de alimentación |
|
B |
Terminal de control |
|
C |
Botón de pruebas |
|
D |
Indicador de disparo |
|
E |
Botón Reset |
|
F |
Código QR |
|
G |
Soporte de marcado con pinza |
|
H |
LED verde de motor encendido |
|
I |
LED naranja de alarma |
|
J |
Cubierta sellable |
|
K |
Ajuste de Ir/FLA |
|
L |
Configuración del modo de restablecimiento por sobrecarga y activación del desequilibrio de fases. |
|
M |
Configuración del tipo de disparo y activación de defecto a tierra |
|
N |
Adaptador del separador de fases |