DOCA0189ES–05

Protección frente a pérdidas de fase

Descripción general

La protección frente a pérdidas de fase se utiliza para proteger los motores asíncronos trifásicos contra las pérdidas de fase conforme a las normas IEC 60947-4-1 y UL 60947-4-1.

La protección frente a pérdidas de fase se puede usar para proteger motores asíncronos trifásicos IE1, IE2, IE3 e IE4.

Las pérdidas de fase causan el sobrecalentamiento del motor. Se producen si hay fusibles fundidos o conexiones de alimentación sueltas.

Funcionamiento

El relé de sobrecarga calcula constantemente el valor de la corriente eficaz en cada fase. Cuando el valor de corriente eficaz en una de las tres fases es inferior a 0,1 Ir, pero en otra fase es superior a 0,8 Ir, el relé de sobrecarga activa un disparo en 4 +/- 1 s.

NOTA: La protección frente a pérdidas de fase no se puede desactivar.

Restablecimiento manual

La protección frente a pérdidas de fase solo se puede restablecer de forma manual. Para obtener más información, consulte Restablecimiento del disparo.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?