DOCA0189ES–05

Configuración del tipo de disparo y activación de defecto a tierra

Se utiliza el mismo interruptor giratorio para:

  • Ajustar la clase de disparo de la protección frente a sobrecargas térmicas.

  • Activar o desactivar la protección de defecto a tierra.

La protección de defecto a tierra está habilitada y la clase de disparo de sobrecarga térmica se establece en 10E.

La protección de defecto a tierra está deshabilitada y la clase de disparo de sobrecarga térmica se establece en 10E.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?