DOCA0270KO-01

업스트림 전압 존재

업스트림 전압 존재 기능은 장치의 업스트림 전력 연결에서 전압이 존재함을 감지합니다. 이 정보는 일반적으로 상위단 보호 장치(예: 회로 차단기)의 개방/폐쇄 상태를 나타냅니다.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

이게 도움이 되었습니까?