경감 예
예 1 - 경감 필요
|
부하 용량 |
8A |
|
경감 계수: 인클로저 내부 온도는 60°C(140°F)입니다. |
1.20 |
|
스타터 TPRST009의 최대 부하 용량 |
9A |
8 A * 1.20 = 9.60 A
9.60A가 최대 부하 용량 9A보다 높으므로 경감 작업이 필요합니다. TPRST009 참조 번호에서 최대 부하 용량 25A의 TPRST025 참조 번호로 업그레이드합니다.
예 2 - 경감 불필요
|
부하 용량 |
6A |
|
경감 계수: 인클로저 내부 온도는 60°C(140°F)이고 세로 장착 |
1.2 + (1.2 x 20%) = 1.44 |
|
TPRST009의 최대 부하 용량 |
9A |
6 A * 1.44 = 8.64 A
8.64A는 최대 부하 용량 9A보다 낮으므로 경감은 필요하지 않습니다. TPRST009 참조 번호는 적절합니다.