DOCA0270KO-01

전류 모니터링

전류 모니터링 기능은 TeSys™ 아바타 수준에서 평균 및 위상 전류 정보를 제공합니다. 또한 마지막 초기화 이후 표시되는 최대 전류를 연결된 타임스탬프와 함께 감지할 수 있습니다. 각 아바타에 대한 제어 기능 블록에서 평균 전류를 사용할 수 있으며 진단 기능 블록에 추가 정보가 있습니다.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

이게 도움이 되었습니까?