DOCA0270KO-01

아일랜드 스위치 끄기

TeSys island 의 모든 부하를 끄려면 유지보수를 위해 시스템을 사용할 수 있도록 아일랜드 끄기 명령을 실행합니다.

  1. 제어 패널 아이콘을 클릭합니다.

  2. 아일랜드 스위치 끄기를 클릭합니다.

TeSys island 는 사소한 이벤트 상태로 전환됩니다. 버스 커플러(TPRBCEIP 전용)에서 빨간색 MS LED가 켜집니다. 아일랜드의 모든 출력이 열렸습니다. PLC에 대한 연결은 그대로 유지됩니다. OMT 연결도 활성 상태로 유지됩니다.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

이게 도움이 되었습니까?