DOCA0270KO-01

긴 시동

긴 시동 기능은 모터가 장시간 시작 상태로 유지된 시점을 감지합니다.

이 보호 기능을 활성화하면 모터가 시작 상태에 있을 때 긴 시동 트립이 트리거되며 지정된 긴 시동 트립 지연 중에 다음 조건 중 하나가 발생합니다.

  • 평균 전류가 너무 낮음: 평균 전류가 지정된 긴 시동 트립 수준 아래로 남습니다.

  • 평균 전류가 너무 높음: 평균 전류가 지정된 긴 시동 트립 수준보다 높지만 다시 아래로 떨어지지 않습니다.

긴 시동 트립

I1

1상 전류

I2

2상 전류

I3

3상 전류

T

긴 시동 트립 지연

A

Iavg

B

Iavg ≥ 30%

C

Iavg ≤ 긴 시동 트립 수준

D

Iavg ≥ 긴 시동 트립 수준

E

횡선 수 = 1

F

긴 시동 트립

주의: 횡선 수 = 긴 시동 트립 수준에서 위, 아래 또는 위로 전류 교차 값 횟수입니다.

평균 전류가 긴 시동 트립 수준을 계속 초과합니다(1 횡선).

G

긴 시동 트립 수준

H

긴 시동 트립 지연(시작 상태)

I

전류

Ir

정격 전류

t

시간

   

평균 전류가 긴 시동 트립 수준에 도달하지 않음

G

긴 시동 트립 수준

H

긴 시동 트립 지연(시작 상태)

I

전류

Ir

정격 전류

J

실행 상태

t

시간

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

이게 도움이 되었습니까?